- Johnson Controls
- Noticias
- Johnson Controls lanza bomba de calor YORK® YCPB para el mercado latinoamericano en Expo Frío Calor Chile 2026
Johnson Controls lanza bomba de calor YORK® YCPB para el mercado latinoamericano en Expo Frío Calor Chile 2026
- En el marco de la Expo, la compañía presentará su portafolio de soluciones HVACR centrado en la eficiencia energética y la descarbonización de edificios.
- La bomba de calor YORK® YCPB, que alcanza un SCOP superior a 3, será uno de sus principales lanzamientos.
- La gama YORK® YCPB está disponible en configuración de 2 tubos para aplicaciones reversibles de calefacción y refrigeración, y en 4 tubos para operación simultánea.
Santiago de Chile, 10 de abril de 2026 – Johnson Controls, líder tecnológico global en eficiencia energética, descarbonización, gestión térmica y rendimiento en aplicaciones de misión crítica, participará como expositor en la séptima edición de Expo Frío Calor Chile 2026, el evento más importante del sector HVACR en la región del Cono Sur. La exposición se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de abril de 2026 en Centro Parque, comuna de Las Condes, en la ciudad de Santiago, Chile.
Expo Frío Calor Chile 2026 contará con zonas de exhibición interactivas, networking y un programa de alto nivel impulsado por alianzas con instituciones públicas y privadas. El evento integrará soluciones HVACR, energías renovables, tratamiento de aguas y tecnologías para la transición energética, consolidándose como una plataforma estratégica para el desarrollo sostenible en Latinoamérica.
Durante el evento, Johnson Controls presentará una de sus principales innovaciones para la región: la bomba de calor YORK® YCPB, desarrollada para aplicaciones de calefacción en entornos de baja temperatura ambiental y adaptada a las necesidades del mercado latinoamericano.
“La bomba de calor YORK® YCPB está dirigida a los mercados de la región donde tenemos una frecuencia eléctrica de 50 Hz. Países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y algunas islas del Caribe que también tienen 50 Hz, principalmente”, comentó Adalberto Charnichart, Senior Comercial Regional Director para Latinoamérica (LATAM) de Productos Aplicados en Johnson Controls.
Durante Expo Frío Calor Chile 2026, Johnson Controls ofrecerá una charla especial titulada “¡La nueva era del HVAC! Sistemas funcionales de alta eficiencia”, a cargo de Daniel Rosas García, Senior Sales Executive Indirect Channel Applied de la empresa. La sesión tendrá lugar el jueves 16 de abril a las 3:00 p.m. (sala 3 de Centro Parque, Las Condes), y abordará las soluciones de Johnson Controls para el sector HVACR, enfocadas en la eficiencia energética, la sostenibilidad y la innovación tecnológica.
Refrigeración y calefacción eficiente para Latinoamérica
La bomba de calor YORK® YCPB cuenta con capacidades de 303 a 890 kW e incorpora compresores scroll aire-agua de alto tonelaje, pero manteniendo un tamaño compacto y con tecnología Enhanced Vapor Injection (EVI). Esta configuración permite ampliar su rango operativo hasta -25 °C de temperatura ambiente y producir agua caliente hasta 60 °C a carga completa y 62 °C a carga parcial, manteniendo capacidad, eficiencia y estabilidad en condiciones exigentes.
Esta solución alcanza un coeficiente de desempeño estacional (SCOP) elevado, optimizando el consumo energético a lo largo de toda la vida útil sin afectar el desempeño en modo refrigeración. “La bomba de calor YORK® YCPB elimina o reduce el uso de calderas. Este equipo es capaz de generar agua caliente, sustituyendo parcialmente las calderas que queman combustible fósil, para llegar en algunos casos hasta un SCOP de más de 3, es decir, ofrece un incremento significativo en la eficiencia energética”, agregó Charnichart.
La bomba de calor YORK® YCPB cuenta con un diseño de doble circuito de refrigerante, cada uno equipado con sistemas de inyección de vapor de alta eficiencia, ventiladores silenciosos y de alto rendimiento, intercambiadores de calor con tecnología YORK® y la plataforma de control inteligente de Johnson Controls.
“La mayoría de los países de Latinoamérica han ratificado la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, con el compromiso de reducir el uso de los hidrofluorocarbonos (HFC) en los próximos años. Este equipo utiliza el R-454B, un refrigerante con menor GWP (potencial de calentamiento global) que los HFC como el R-410. El uso del R-454B como refrigerante contribuye a esta transición con la cual muchos países se han comprometido”, explicó Charnichart.
El R-454B, agregó el directivo, ha demostrado su eficiencia dentro de la gama de productos YORK® de Johnson Controls.
La gama YCPB está disponible en configuración de 2 tubos para aplicaciones reversibles de calefacción y refrigeración, y en versión de 4 tubos para operación simultánea durante todo el año. “Esta bomba de calor es un desarrollo de ingeniería que busca ofrecer al cliente un producto que no solo optimiza el consumo energético, sino que también cubre la demanda de agua caliente, de agua fría, o bien, de ambas, de manera simultánea”, enfatizó Charnichart.
Estas capacidades permiten su aplicación en múltiples sectores, como:
- Hospitales y centros clínicos: el agua caliente a 60 °C cumple con la normativa sobre legionela.
- Hoteles y entretenimiento: calefacción y agua caliente sanitaria fiables durante todo el año.
- Escuelas y universidades: adaptable a las cargas de campus con múltiples edificios.
- Oficinas y edificios comerciales: admite demandas mixtas de calefacción y refrigeración.
- Inmuebles del sector público: responde a necesidades de descarbonización y modernización.
- Proyectos de modernización: sustituto ideal para sistemas de caldera-enfriador.
“En Johnson Controls ayudamos a nuestros clientes a resolver sus necesidades de optimización de energía y de gestión térmica para impulsar el avance de sus operaciones y contribuir al bienestar de la sociedad”, concluyó Adalberto Charnichart.
Johnson Controls cuenta con más de 50 años de experiencia en el desarrollo de bombas de calor y fue pionera en la comercialización de soluciones ecológicas desde 1982. Actualmente, ofrece uno de los portafolios más amplios de tecnologías y refrigerantes sostenibles, respaldando la transición hacia sistemas de climatización más eficientes y alineados con objetivos de descarbonización.
Para conocer más sobre la bomba de calor YCPB, visite: www.latam.johnsoncontrols.com/es/hvac-equipment/air-cooled-chillers/bomba-de-calor-ycpb-aire
###
Acerca de Johnson Controls
Johnson Controls (NYSE:JCI) es líder tecnológico global en eficiencia energética, descarbonización, gestión térmica y rendimiento en aplicaciones de misión crítica. Ayuda a sus clientes a utilizar la energía de forma más productiva, reducir emisiones de carbono y operar con la precisión y resiliencia que exigen industrias en rápida expansión, como centros de datos, salud, farmacéutica, manufactura avanzada y educación superior.
Desde hace más de 140 años, Johnson Controls ofrece rendimiento donde realmente importa. Con el respaldo de tecnología avanzada, servicios a lo largo del ciclo de vida y un equipo de campo líder en la industria, impulsa el desempeño de sus clientes, convierte objetivos en resultados reales y contribuye al progreso de la sociedad.
Para más información, visite www.latam.johnsoncontrols.com/es y siga a Johnson Controls América Latina en redes sociales.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)