Johnson Controls lanza Metasys 16.0 para apoyar entornos de alto desempeño donde el tiempo de actividad y la resiliencia son críticos

Compartir

  • Fortalece la protección con funciones de ciberseguridad integradas que ayudan a resguardar las operaciones y reducen la complejidad de TI, a medida que el riesgo cibernético sigue creciendo en la infraestructura crítica.
  • Reduce el tiempo de ingeniería e implementación en un 30%, acelera las actualizaciones en un 40% y agiliza la integración en un 80% para simplificar las operaciones y escalar con mayor rapidez ante la intensificación de las demandas operativas.
  • Reduce el riesgo de tiempo de inactividad con redundancia nativa del sistema, que mantiene los sistemas en funcionamiento sin hardware especializado ni software de terceros.

CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 de 2026 – Johnson Controls (NYSE: JCI), líder global en gestión térmica, sistemas críticos para edificios, eficiencia energética y descarbonización, presentó hoy Metasys 16.0, la versión más reciente de su sistema insignia de automatización de edificios, con nuevas capacidades diseñadas para ayudar a los clientes a reducir el riesgo de tiempo de inactividad, fortalecer la ciberseguridad y poner los sistemas en funcionamiento con mayor rapidez en entornos complejos, en un momento en que el desempeño de los edificios se vuelve esencial para los resultados del negocio.

“Los entornos en los que operan nuestros clientes son más complejos que nunca, y las expectativas de desempeño siguen aumentando”, afirmó M. Faisal Pandit, presidente de Building Management Systems de Johnson Controls. “Incluso las interrupciones breves pueden impactar las operaciones, la productividad y los resultados. Los clientes necesitan un sistema de automatización de edificios que sea seguro, resiliente y fácil de implementar y escalar. Con Metasys 16.0, Johnson Controls integra estas capacidades en una sola plataforma, ayudando a los clientes a mantener operaciones continuas, reducir riesgos y adaptarse a medida que sus necesidades evolucionan”.

Una ola de avances científicos, desde la inteligencia artificial hasta la biotecnología y la manufactura avanzada, avanza rápidamente hacia implementaciones a gran escala. Estas industrias requieren entornos operativos precisos y confiables, lo que eleva el desempeño de los edificios de un rol de soporte a un factor esencial para el éxito del negocio. La gestión térmica es ahora central para el desempeño y la escalabilidad de los sistemas, mientras que los servicios del ciclo de vida habilitados digitalmente son críticos para mantener el tiempo de actividad, proteger activos de alto valor y entregar resultados consistentes.

Metasys 16.0 responde a las necesidades de desempeño de estas industrias de alto crecimiento, permitiendo una implementación más rápida, operaciones más autónomas y plataformas conectadas y resilientes, diseñadas para entornos donde el desempeño no puede fallar.

Las nuevas funcionalidades incluyen:

  • Ciberseguridad reforzada: resguarda las operaciones con protecciones alineadas con IEC 62443-4-2 Nivel de Seguridad 2, reduciendo el riesgo y respaldando requisitos en evolución. Las actualizaciones FastTrack reducen el tiempo de actualización hasta en un 40% mediante verificaciones preventivas del sistema, y aceleran la adopción de las mejoras más recientes en ciberseguridad y operación.
  • Integración e implementación más rápidas: conecta sistemas con mayor rapidez en distintos entornos mediante un enfoque abierto y conectado. Las herramientas visuales de integración, incluyendo Node-RED, permiten compartir datos en tiempo real y ayudan a implementar integraciones hasta un 80% más rápido, reduciendo costos entre 60% y 70% y poniendo nuevas capacidades en funcionamiento en días, en lugar de meses.
  • Resiliencia integrada para tiempo de actividad continuo: protege el tiempo de actividad con resiliencia integrada en múltiples servidores, de modo que las operaciones continúen sin interrupciones si un servidor queda fuera de línea, sin necesidad de hardware especializado ni software de terceros.
  • Ingeniería y actualizaciones aceleradas: acelera la implementación y reduce las interrupciones mediante flujos de trabajo estandarizados que disminuyen el tiempo de ingeniería e implementación hasta en un 30%.
  • Visibilidad integrada de energía y desempeño: proporciona visibilidad en tiempo real del análisis de carga máxima, uso de energía, calidad del aire interior, emisiones y desempeño del sistema en una sola plataforma, reduciendo el tiempo de configuración y limitando la necesidad de herramientas de terceros.
  • Escalabilidad para entornos en crecimiento: escala desde edificios individuales hasta campus y portafolios, con soporte para hasta 1.300 dispositivos IP, 30% más que versiones anteriores, sin requerir cambios en el sistema.
  • Desempeño y eficiencia optimizados: mejora la eficiencia con secuencias para sistemas HVAC de aire y agua alineadas con la Directriz 36 de ASHRAE, entregando un desempeño más consistente y ahorros energéticos de hasta un 30%.
  • Preparación regulatoria: ayuda a los clientes a anticiparse a requisitos en evolución, incluyendo dashboards preparados para la Directiva de Desempeño Energético de los Edificios (EPBD) y otros requisitos emergentes de generación de reportes de estándares globales, con datos validados e información clara para respaldar el cumplimiento y el bienestar de los ocupantes.

Impulsado por la innovación, la escala de manufactura y un equipo global de 50.000 profesionales en campo de Johnson Controls, Metasys 16.0 ayuda a los clientes a crear y sostener entornos precisos y resilientes, facilitando operaciones más eficientes, menor riesgo y desempeño consistente en el tiempo. Para más información, visite Sistema de Automatización de Edificios Metasys | Johnson Controls.

Compartir