Metasys® de Johnson Controls hace que su edificio sea más inteligente y más eficiente. Conecta sus sistemas de HVAC, iluminación, seguridad y protección contra incendios y hace que “todos se comuniquen” entre sí en un lenguaje común, en una plataforma única para darle la información que usted necesita para tomar mejores decisiones, ahorrar dinero y mejorar la manera en que funciona su edificio.
El Metasys® de hoy es el sistema más avanzado que hayamos tenido. Y Johnson Controls se esfuerza continuamente por encontrar nuevas maneras de hacer que funcione mejor y ayudarle a usted a trabajar de un modo más inteligente. Constantemente estamos innovando para garantizar que el software, la interfaz del usuario, el monitoreo y las analíticas sean los mejores, tanto hoy en día como en el futuro. Las innovaciones recientes en el sistema Metasys® incluyen:
Metasys® se puede integrar directamente con múltiples sistemas como Protección contra incendios, CCTV, Protección contra intrusos y otros sistemas del edificio; haciendo que su rutina diaria sea más eficiente, mientras maneja todos los sistemas a través de una plataforma. Esto garantiza el 99.9% de tiempo productivo y la buena administración del tiempo de los empleados.
Desde cualquier dispositivo móvil se puede acceder a gráficos de la más alta calidad para el tráfico de alarmas y el monitoreo con el nuevo tablero de salud cibernética mientras se encuentra fuera del edificio. Esto le informa al usuario sobre posibles preocupaciones que requieren ser tratadas rápidamente para evitar tiempos de inactividad operacional.
Metasys® utiliza la norma FIPS 140-2, una administración mejorada de las claves de acceso y comunicaciones encriptadas a través del https (protocolo seguro de transferencia de hipertexto). Esta seguridad evita cualquier acceso no-autorizado a su sistema, manteniendo los sistemas y datos de su edificio seguros y protegidos.
La funcionalidad de búsqueda avanzada de Metasys® hace que sea más fácil entender dónde hay problemas operativos dentro del edificio.
El sistema de automatización de edificios (BAS) de Metasys® le provee una experiencia verdaderamente móvil. La pantalla es intuitiva, fácil de aprender y se ve igual en todos los dispositivos móviles. Los dueños y contratistas de los edificios pueden enfocarse en arreglar problemas y controlar su BAS desde cualquier lugar.
Metasys puede reducir los costos al mismo tiempo que provee beneficios operativos. La cíber-seguridad y la salud son asumidas como prioridades críticas.
Metasys provee una funcionalidad de monitoreo remoto inteligente. Los activos están protegidos y se garantizan los beneficios operativos como el tiempo productivo.
Metasys garantiza entornos confortables y beneficios operativos, mientras cumple toda la normatividad de salud y seguridad.
El acceso remoto al Tablero de Salud Cibernética de Metasys permite que se monitoreen y se le dé prioridad a los riesgos mientras se mantienen los controles eficientes de la administración del edificio.
Desde estudios prácticos en nuestros 3 centros de aprendizaje MEA hasta aprendizaje a distancia guiado por instructores, las clases sobre Metasys del Instituto de Capacitación de Johnson Controls le ayudan a su equipo a aumentar la eficiencia y productividad y a mejorar el rendimiento del edificio. Vea las opciones a continuación, luego regístrese para tener un lugar.
Johnson Controls ofrece un amplio rango de software para sistemas, controladores de equipos de campo y elementos complementarios para dar soporte al sistema Metasys®.
Nuestro sitio ofrece una gran cantidad de información útil sobre estos productos, incluyendo funciones, beneficios y recursos relacionados.
Escuche directamente a los expertos en Metasys sobre cómo puede identificar más fácilmente y resolver sus problemas, cómo ayudarle a evitar el acceso no-autorizado y maximizar el rendimiento del sistema.
Dele una primera mirada a nuevas características muy interesantes como las siguientes:
Con la eliminación gradual hasta desaparecer de los componentes de Metasys envejecidos, la necesidad urgente de proteger los datos y los edificios y una presión mayor que nunca para lograr resultados medibles, usted no puede permitirse seguir con un sistema Metasys obsoleto. Vea lo que está próximo a llegar y cómo puede modernizar de manera asequible.
Este año Metasys, el sistema BAS de Johnson Controls, conmemora sus 30 años. Desde su debut en 1990 hasta las metas clave de las últimas tres décadas, rememoramos 30 años de estar liderando la innovación en sistemas BAS y los éxitos de nuestros clientes. ¡Y nos proyectamos para lo que viene!