Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Soluciones de notificación de alarmas audiovisuales

Las notificaciones auditivas y visuales son una tecnología avanzada que ayuda a llevar la seguridad en una nueva dirección

Desde la arquitectura de cableado flexible hasta la capacidad de autocomprobación, nuestras soluciones son fáciles de usar y rentables.
Nuestro conjunto completo de tecnologías puede adaptarse a sus necesidades.
Los dispositivos direccionables facilitan la implantación, las pruebas y el mantenimiento.

Beneficios de la notificación

Al utilizar la topografía de cableado más flexible de todos los sistemas de alarma contra incendios del mercado, ofrecemos a los arquitectos y diseñadores la máxima cobertura con unos costes de instalación mínimos. La innovadora capacidad de monitorización de luz y sonido reflectante permite que cada dispositivo realice una autocomprobación de sus salidas de presión sonora y de lux, y que proporcione un informe en el panel sobre si la unidad ha superado o no la prueba semanal. Esto proporciona a los usuarios una pista de auditoría para demostrar que no sólo han cumplido con sus responsabilidades según las normas británicas vigentes, sino que también pueden demostrar que cada unidad está funcionando de forma óptima.

Beneficios adicionales:

  • Direccionabilidad global: Comunicaciones inteligentes entre los dispositivos de iniciación, los aparatos de notificación y el panel de control
  • Menos cables, más aparatos por circuito y menos errores de instalación
  • Los aparatos pueden probarse durante la instalación para resolver los problemas in situ de forma rentable
  • Mayor capacidad de supervivencia: Los fallos de tierra a nivel de dispositivo se identifican y aíslan automáticamente
  • Pruebas rápidas y discretas de dispositivos individuales o de un sistema completo
  • Diagnóstico y mantenimiento rápidos que reducen el coste de propiedad a largo plazo
  • Todos los dispositivos audiovisuales cumplen con la norma EN54-23 de acuerdo con las necesidades de los discapacitados auditivos según la Ley de Igualdad de 2010

Cómo los dispositivos de alarma visual permiten una evacuación eficaz para salvar vidas

En caso de incendio, salvar vidas es siempre la máxima prioridad. Los ocupantes de un edificio deben ser alertados lo antes posible, mediante dispositivos de alarma, para que puedan salir o ser evacuados del local. Es obligatorio utilizar sirenas como parte integral del sistema de detección y alarma de incendios, ya que se consideran el elemento más importante de todos los dispositivos de alarma. Los dispositivos visuales de alarma se utilizan como complemento de las sirenas, proporcionando un medio eficaz para alertar y evacuar a los ocupantes del edificio, como parte de su estrategia de seguridad contra incendios.
Más información
lifesaving_evacuation
visual_alarm

Guía de aplicación de los dispositivos visuales de alarma

En los últimos años, la instalación de dispositivos visuales de alarma (DAV) ha experimentado un crecimiento considerable desde su introducción obligatoria a partir del 1 de enero de 2014. Esto responde tanto a la Ley de Igualdad de 2010 (solo en el Reino Unido) como a los datos históricos que demuestran claramente la eficacia y fiabilidad de los DAV.
Más información

Petróleo y Gas: Instalación / Nuevos sistemas

Contacto

Petróleo y gas: Servicio / Mantenimiento / Venta de productos

Contacto

Somos Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI