En los entornos de edificios de hoy, es esencial dar énfasis a la comodidad de los ocupantes y la acústica interior. Las unidades de conducto sencillo de Johnson Controls ofrecen los beneficios típicos de estas unidades y además funcionan en niveles de ruido extremadamente bajos. Las unidades de conducto sencillo de Johnson Controls, junto con todos los tipos de modelo de la familia VAV de Johnson Controls, están fabricadas y ensambladas con un sensor de flujo de aire patentado, multipunto y de promedio central llamado sensor FlowStar. El sensor FlowStar envía una señal al controlador de Johnson Controls que permite medir el flujo de aire en forma silenciosa y exacta. Esta excelente medición del flujo permite un control a valores mínimos de pies cúbicos por minuto (CFM) más bajos, lo que genera una disminución de los costos de energía y de los niveles de ruido.