La investigación científica se basa principalmente en la exactitud y la precisión. Para propiciar un entorno que cuente con lo necesario para promover el avance científico es fundamental crear instalaciones decisivas para la misión. No es desacertado afirmar que las soluciones más revolucionarias en materia de salud son producto del trabajo realizado en laboratorios inteligentes y eficientes.
Sin embargo, estructurar un laboratorio independiente con tecnología de punta es una labor costosa y compleja. Cada vez son más las organizaciones que poco a poco adoptan el modelo de laboratorios inteligentes con espacios compartidos, y eso genera una mayor necesidad de enfrentar problemas como la sobreutilización de los equipos o la asignación ineficiente del espacio.
Ahí es donde los Laboratorios Inteligentes de Johnson Controls hacen su parte y aportan una experiencia óptima así como soluciones personalizadas para estructurar laboratorios competitivos de alta calidad.
La solución de Laboratorios Inteligentes es independiente de cualquier infraestructura o proveedor de servicios, por lo que puede utilizar los sensores que ya existen en el laboratorio para recopilar información y proporcionar información útil que antes no era posible obtener.
La plataforma de software recopila datos en tiempo real de diversas fuentes del laboratorio como credenciales, localizadores de activos, etc., para proporcionar información sobre el movimiento de los usuarios, la utilización y el tiempo de ejecución de equipos críticos o la identificación de microclimas.
Recopila análisis e información útil del espacio, los equipos y el entorno del laboratorio para que los científicos y administradores de laboratorios puedan tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia y eficacia del laboratorio.
Tome decisiones de configuración del laboratorio en tiempo real
Proporciona observaciones en tiempo real sobre la reconfiguración de los espacios.
Optimice el inventario de equipos
Obtenga los datos necesarios para determinar si necesita más equipos de algún tipo o si tiene demasiados de otro tipo.
Detecte microclimas
Detecte temperaturas fuera de rango que afectan los experimentos y cree espacios de trabajo ideales para que los empleados estén cómodos y sean más productivos.
Localice elementos críticos rápidamente
Elimine el tiempo que se pierde buscando carros, pipetas y otros instrumentos de uso frecuente con una vista en tiempo real de estos activos móviles.
La información útil que la aplicación de Laboratorios Inteligentes de Johnson Controls obtiene a partir de los datos permite optimizar los equipos según su frecuencia de uso. La integración de la API de la aplicación también proporciona datos sobre la utilización de los equipos y la disponibilidad en tiempo real que usa su sistema de reserva de equipos. De esta manera puede tomar decisiones informadas sobre la reubicación de equipos y la gestión eficiente del calendario del laboratorio sin prolongar el horario de trabajo de los científicos.
La aplicación proporciona datos inteligentes para mejorar la eficiencia en el laboratorio de acuerdo con las tendencias de uso de diversos equipos. Esto ayuda a simplificar el flujo de trabajo según la ubicación de los equipos y el espacio que tienen asignado. Al ubicar los equipos en el lugar correcto, se elimina el tiempo que los científicos deben emplear en pasar de un equipo a otro, lo cual aumenta la productividad.
Los Laboratorios Inteligentes de Johnson Controls ofrecen un espacio donde un programa de colaboración eficaz puede progresar con la máxima facilidad. La solución mide la colaboración mediante estadísticas de "eventos de proximidad" y utiliza metadatos para comprender el tipo de colaboración. Esta información ayuda a determinar la eficacia de los programas de colaboración y a establecer hojas de ruta más idóneas para favorecer los avances científicos en el futuro.
El software hace mucho más que controlar el registro de ingreso y salida del personal en el laboratorio. También detecta el posible ingreso de personas no autorizadas, evita la permanencia no autorizada en áreas restringidas y puede rastrear si una persona no autorizada ha sacado un activo valioso fuera de un área definida. Sus funciones de seguridad también permiten mejorar la salud y la seguridad dentro de las instalaciones, ya que detectan si hay personas solas trabajando fuera del horario normal y ofrecen opciones para ayudarlos o prestar atención de emergencia.
Con más de 130 años de experiencia en la industria, Johnson Controls Building Technologies & Solutions cuenta con una completa cartera de tecnologías para edificios. Hemos utilizado nuestra variada y vasta experiencia para crear innovaciones en los Laboratorios Inteligentes de Johnson Controls. Esta herramienta ayuda a integrar cada aspecto de su edificio, como sistemas de seguridad, gestión energética, protección contra incendios y sistemas de climatización y refrigeración (HVACR), para desarrollar una nueva generación de edificios inteligentes.
Vea el video